This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:高阻态输入的输出

Guru**** 2823145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXCH8T245, SN74ACT244, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242396/sn74act244-the-output-of-high-z-input

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245和 SN74LXCH8T245

尊敬的专家:

我的客户 Xizi 在交流逆变器中使用 SN74ACT244作为缓冲器。 信号链为:DSP ->第一级 SN74ACT244 ->第二级 SN74CT244 -> ACPL W341 -> IGBT。 客户使用2个 SN74ACT244级联、如下图所示。

客户正在进行功能安全认证测试、因此他们正在考虑下面的一些异常情况:

让我们来看看2Y1->2A1、2Y0->2A0。 第一级 IC 的输出为高阻态、上拉下拉电阻器 R57和 R63断开、这意味着第二级 IC 具有"浮动"输入。  

第二级 IC 的输出状态是什么? 此状态的驱动能力如何、我的意思是第二级 IC 的输出是否可以驱动 ACPL W341?

此致、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入悬空时、它可能为低电平、高电平或振荡;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入对 CMOS 器件有何影响?

    具有总线保持输入的器件将保持其最后一个值、但不应与上拉/下拉电阻器一起使用;请参阅 SN74LXC8T245数据表中的第8.3.10节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门茨,

    1.在  SN74LXC8T245数据表中、此表是否与 SN74ACT244相同? 当 SN74ACT244的输入为高阻态时、输出是否保持最后一个值?

    2.是否建议删除上拉/下拉电阻? 我在 SN74LXC8T245 数据表中没有看到8.3.10。

    此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CMOS 输入端始终具有高阻抗。 问题在于、它们具有有效电压还是悬空。 总线保持输入绝不会悬空。 '245是收发器、因此该表显示端口是输入还是输出。

    2.抱歉、我指的是 SN74LXCH8T245。 只有"H"器件具有总线保持输入。 使用总线保持器件可防止您使用上拉/下拉电阻器;您的电路是否能满足这一要求由您自己决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    客户使用的插座是 SN74ACT244、PN 中无"H"、可能它没有总线保持输入。  

    当输入悬空时,它可能是低电平、高电平或振荡;

    这是显而易见的、因为输出取决于输入电压拾取电平。

    能不能更直接的解释客户的应用、一级 IC 的输出是高阻态的。 上一级高阻态的电压电平是否对下一级的输出产生影响?

    此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当上一级的输出被禁用、并且上拉/下拉电阻器断开时、下一级的输入电压悬空、并且输出状态未定义(高电平或低电平或振荡)。