This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC75:CD74HC75E

Guru**** 2544610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240392/cd74hc75-cd74hc75e

器件型号:CD74HC75

 在测试20pcs 之后、发现有2pcs 在初始测试功能中出现了故障。 具体数据请见所附图片。 您能不能核对一下原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件是什么、即所有输入引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC 测试、测试条件、Vcc=6V、输入引脚0V
    何时进行功能测试和测试条件。 输入低电压1.8输入高电压4.2、输出低电压0.1、输出高电压5.9
    输入漏电测试、测试条件、电源电压6V、输入电压6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅提供这些结果并不能为我们显示太多信息。 您还有什么其他东西(示波器截图/原理图)吗? 我们不能只是为了查看失败的结果而给出理由。