This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:请帮助根据标记建议器件 SN74ACT244N 的生产日期代码

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242536/sn74act244-pls-help-to-suggest-the-date-code-of-the-part-sn74act244n-according-the-marking

器件型号:SN74ACT244

您好,

您可以帮助 根据标记建议器件 SN74ACT244N 的生产日期代码吗?

谢谢。

陈凯莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    您是否仍有此订单的标签? 根据代码、很可能是2021年6月或2011年6月、具体取决于您何时订购。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    标签丢失。  标记"61"是否代表2016年1月?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    您是对的、我翻转了代码。 此生产日期代码很可能是指2016年1月。