This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:如何解释"Ioff 支持带电插入、局部断电模式和后驱动保护""

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243322/sn74lvc16244a-how-to-explain-about-ioff-supports-live-insertion-partial-power-down-mode-and-back-drive-protection

器件型号:SN74LVC16244A

大家好、

我们的客户要求我们在 SN74LVC16244A 的数据表中解释以下每个词 。

I off 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护

你能给我什么建议,如何解释给他们?

尊重,

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的俊明:

    Ioff 是一种称为局部断电模式/后驱动保护的电气特性。 具有这些功能的器件、当 Vcc = 0V 时、其输入和输出将变为高阻抗。 如果系统中的其他元件仍处于运行状态、这可以通过防止电流流入断电器件的输入/输出(反向驱动电流)来保护器件。   有关更多信息、请参阅此常见问题解答和本 应用报告