This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1是否适用于 ETH SMI 接口作为缓冲器?

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243157/txs0108e-q1-is-txs0108e-q1-suitable-for-eth-smi-interface-as-buffer

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、我希望 SMI 接口使用缓冲器与多器件连接。 由于 MDIO 是一个 双向信号,所以缓冲器应该是一个 双向组件,但我找不到合适的组件。

因此,我尝试将转换器用作缓冲器。 VCCA 和 VCCB 是相同的1.8V 电源。此设计是否 可行?

如果您有其他设计意见或组件建议,请回复我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglong:

    TXS 系列是 MDIO 的良好推荐器件、与数据表类似、可实现 VCCA 和 VCCB = 1.8V。

    感谢、请参阅此参考应用简报的第7节、其中包含其他设计注意事项。

    此致、

    迈克尔.