This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:建议的 SPI 电平位移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243835/lsf0108-spi-level-shift-recommend

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304

团队好,

我正在为客户端寻找支持50 MHz 的1.8V 到3.3V SPI 电平转换 IC。 您能帮助检查是否支持 LSF0108吗? 或者、请推荐合适的器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0304是理想的器件。 LSF 的成本更低、但它只是一种无源开关、并且需要在所有线路上连接上拉电阻器。