This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538-Q1:内部复位后器件上电所需时间

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242859/cd74hc4538-q1-time-it-takes-to-power-on-the-device-after-internal-reset

器件型号:CD74HC4538-Q1

您好 E2E 专家。

你好。

该器件具有内部复位电路。  我指的是正常的上电 复位、没有任何故障。  
我将使用+5V 为 IC 供电。
我的问题: 如果对引脚16施加5V 电压并且上升得太慢、则此内部电路
将停止工作。 多慢是指太慢?
如果 Vcc 在100ns 内从0V 变为+5V、它是否会正确复位?
10 us 内?
在500us 内?
会发生什么情况?
时间?
Vcc 的这个最短上升时间是多少、而此内部复位仍然可以用于该时间?
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面显示的数据表中的转换率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    你好。

    我了解。 不过、我的问题是当发生内部复位功能时 VCC 本身。 不在复位和触发输入上。

    是否有任何特性?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我一开始误解的缺点。 VCC 转换速率并非一般表征。  

    之所以对输入进行表征、是因为这些信号会导致未知状态、进而导致高电流。