This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLVA720A 在10°C 环境温度以下没有脉宽特性。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243570/the-slva720a-had-no-pulse-width-characteristics-below-10-c-ambient-temperature

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

SLVA720A 在10°C 环境温度以下没有脉宽特性。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC1G123在数据表中具有完整的温度特性、但在使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计 的应用报告中、它明确指出了数据不会 接近冻结(0 ° C):

    由于测试环境的原因、电路板在接近冰点的温度下结霜、因此只使用了10°C 以上的数据。

    还需要注意的是、在该测试中、外部时序元件未暴露在相同温度下、以消除其温度依赖性导致的变化。 这在应用报告中也进行了说明:

    为了仅测试半导体器件引起的变化、外部电阻器和电容器未暴露在相同温度下。