This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:未指定的输入信号转换速率。

Guru**** 2988190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243444/sn74lvc541a-unspecified-input-signal-transition-rate

器件型号:SN74LVC541A

SN74LVC541A 数据表的2014年修订版第10.2.2节说明了如何查看建议运行条件表中的 dT/dV 值。

该表中没有列出了 dT/dV 值。   我在该论坛中搜索并找到了白皮书 SLLA364A、该白皮书针对不同的器件系列讨论了 dT/DV 值。

对于 SN74LVC 器件、该文档规定 dT/dv 值为"5/10" ns/V、阈值 Vt 为91.5V 。您能解释一下这些值吗?  5/10取决于什么、阈值电压如何达到91.5伏特?

是否进行了任何实际测试来确定该器件的最小输入上升/下降速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "5/10"表示在较高电源电压下为5ns、在较低电压下为10ns。 (这与表1中的单个条目不符。)

    "91.5"是"1.5"的拼写错误。

    速率限值是通过测试确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!