This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242609/txs0108e-level-translation

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TCA9800

您好!

在我们的设计中、我们使用 Arria 10 FPGA 10ax115sf45作为主器件、该主器件没有开漏配置、但具有 sudo 开漏配置、电压电平为1.2V。 我们需要连接1.8V 的从器件(EEPROM)。 请提供一个解决方案以获取电平转换器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "sudo"是什么意思?

    您使用的是哪种协议以及多少个信号? I²C μ A? SPI 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 SDA、SCL 信号的 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "sudo"是什么意思? I²C Ω 始终需要开漏输出。

    使用 TCA9800等电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伪开漏配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伪开漏驱动器具有较弱的上拉强度(而真正的开漏驱动器则没有上拉强度)。 它的行为非常类似于上拉电阻器、因此您不需要外部上拉电阻器。

    TCA980x 不允许在 B 侧使用上拉电阻器、因此如果您使用它、必须将 A 侧连接到 FPGA。