This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:数据速率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243465/sn74avc4t774-data-rate

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

我们正在基于连接到 Cypress FX2 USB 控制器 CY7C68013A 的 Onsemi AR0144CS 图像传感器开发 USB 2.0摄像头。  
图像传感器在2.8V 电压下工作、USB 控制器在3.3V 电压下工作、因此我们需要使用电平转换器将图像数据从传感器传输到 USB 控制器。
Onsemi 建议我们使用 SN74AVC4T774电平转换器、但无法保证其工作、因为他们尚未进行测试。
您能否告诉我们、此电平转换器能否在75MHz 的最大图像传输频率(2.8V 至3.3V)下工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更新型的 SN74AXC4T774;在这些电压下、它支持超过166Mbps (每通道)的速率。