This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT240:关断电压和关断后的输出行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT240, SN74AHCT240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243898/sn74hct240-shutdown-voltage-and-output-behavior-after-shutdown

器件型号:SN74HCT240
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT240

大家好、

SN74HCT240的数据表仅提到了建议的 VCC 最小值4.5V、

  • 是否有特定的关断电压?
  • 如果芯片断电或未通电时引脚 A 输入为高电平、则输出引脚 Y 的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于建议的最小电压4.5V、则无法保证正常运行。 (但我期望行为类似于 HC 器件。)

    HCT I/O 被二极管钳位到电源轨。 因此、当输入为高电平时、电流将从输入流向 VCC、并且器件将(部分)受电。 输出引脚可能为高电平、低电平或振荡。

    如果您希望能够在存在输入信号时将其断电、请使用具有可过压输入端的器件、如 SN74AHCT240。