This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:输出抖动与振荡器转换器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244320/sn74lvc1t45-output-jitter-and-oscillator-converter

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

我有一个3.3V 振荡器(LVCMOS)、我需要转换为2.5V 时钟(~63MHz)

1.我能用这个设备吗?

2.输出抖动会是什么(我猜增加了)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。 但是 SN74AXC1T45针对您使用的较低电压进行了优化。

    2.典型值< 1ns,但不能保证。 (要最大程度地减少抖动、请使用快速转换器。 AXC 速度最快。)