This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:不使用 LCD

Guru**** 2506785 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0104, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244061/txb0108-not-working-with-lcd

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104TXS0108E

您好!

我们 在 MCU (3V3 CMOS 逻辑)和 LCD (5VTTL 逻辑)之间使用了 TXB0108 ,我们面临 LCD 功能不是全部,但一些 LCD 字符不显示的问题。

1.我们可以 在 MCU 和 LCD (2x 16)之间使用 TXB0108吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器有许多限制条件(请参阅产品说明书)。 我怀疑您有上拉/下拉电阻器或布线/电缆过长、但没有原理图则无法确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未添加上拉/下拉,请查看下图以供参考,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您有100 pF 的电容器。 这肯定会妨碍 TXB 的工作。

    对于单向信号、请使用单向转换器、如 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试删除这些电容器、但仍然无法正常工作。  

    当我们检查 DSO 上的数据线时、数据线未正确达到0V (GND)、它为480mV。 请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5V 可能不是问题。 但它表明在某个位置有一个负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是如何实现的。 因为 LCD 不需要过多的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他替代 TXB0108的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要引脚对引脚替换、请尝试 TXS0108E (具有内部上拉电阻器和边缘加速器的无源开关)。 它可能起作用、也可能不起作用。