This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:级联两个双向电平转换器时的问题

Guru**** 2553470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243588/txb0108-problem-when-cascading-two-bidirectional-level-translators

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

我目前正在设计一个可以与一系列子板配合使用的产品、这些子板不是我设计的、其中一些具有 IO 工作电压为3.3V、另一些工作电压为1.8V。

为了管理这一点、我在电路板中放置一个 TXB0108DQSR、该器件会从3.3V (在电路板中)转换为1.8V 或3.3V、具体取决于我插入的子板。

我有一个子板的问题、其中包含 TXB0108RGYR、和我用的 TXB0108DQSR 一样。

在本例中、电路板将数字线设置为0V、但 TXB0108DQSR 的输出端为1.05V、即子板中 TXB0108RGYR 的输入。

我怀疑这是由于两个双向电平转换器级联而产生的一些副作用。

为了提高难度、我不能使用单向转换器、因为这些信号是输入还是输出、具体取决于插入的子板。

您认为我可以做些什么来使其正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器不能相互连接。 它们具有弱输出以允许其他器件覆盖电压、但如果另一个输出同样弱、这不起作用。

    使用 SN74AXC4T774等转换器、可实现在所有方向上的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    您是否认为添加一些上拉或下拉电阻器或其他任何东西来加强该信号会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法在两个方向上增强信号强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回答!