This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A:逻辑论坛

Guru**** 2806775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16373A, SN74LVC373A, SN74AUC16373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243254/sn74lvc373a-logic-forum

器件型号:SN74LVC373A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16373ASN74AUC16373

您好!

为什么最大开关特性在某些器件的开关频率
SN74LVC373A 和 SN74LVC16373A 处于1、8V

SN74LVC373A:8位

SN74LVC16373A:16位

概述

VCC= 1、8V SN74LVC373A 8位 SN74LVC16373A 16位
TPD 最大值  D >Q 19、1ns 6,4ns
TPD 最大 LE > Q 22、8ns 7、1ns
十个最大 NOE > Q 20ns 6、7ns
tdis 最大 NOE > Q 19、3ns 8、4ns

此致

R. Stäbler ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我不确定这是否有具体的原因。 它只是在设计中。 您是否需要16位版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际在 BGA Microstar Junior 封装(ZQL)中使用16位版本 SN74LVC16373AZQLR。
    但此封装已停产。 在这个应用中、16位版本的 TSSOP 48太大了。 因此、我们  
    我们要将16位版本替换为两个8位版本。

    现在、在数据表中、我们看到了8位版本 VCC1、8V 时的较慢开关特性。

    是否已连接、在哪种情况下、1、8V 时的开关特性已测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    以下各项之间的最大开关特性为何如此不同
    1、8V 的 SN74LVC373A 和 SN74LVC16373A?

    由于您采用1.8V 电源供电、我建议您查看 SN74AUC16373、它在1.8V 电压下运行时、与旧的 LVC 系列器件相比、它在速度和信号完整性方面有了显著改进。  

    我在此处筛选了其他可能的列表: 筛选了'373产品列表 

    Unknown 说:
    以下各项之间的最大开关特性为何如此不同
    1、8V 的 SN74LVC373A 和 SN74LVC16373A?

    虽然这两个器件共用一个逻辑系列、从而实现了相似性、但它们并不相同、并且它们至少相隔10年进行了开发:

    我希望 LVC16373的定义器利用较大的16引脚封装所增加的空间、可提供更强大的输出驱动器、从而降低数据总线应用的延迟。

    在哪个条件下,这个1、8V 时的开关特性是 measuerd?

    开关特性的条件始终列于数据表中-如果不是、我会要求您在此处发布、以便我们可以修复错误。

    对于 SN74LVC373A、在以下条件下采用1.8V 时序特性:

    推荐的参考工作温度范围:

    参考图3:

    对于 SN74LVC16373A:

    推荐的参考工作温度范围:

    参考图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答和您的推荐系列 AUC16373!

    在此系列中、我看到以下类型:SN74AUC16373GQLR  

    它看起来与 SN74LVC16373AZQL 类似!

    SN74AUC16373GQLR 是否具有唤醒功能?

    此致

    R. Stäbler ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种 BGA 封装都是在一段时间前停产的。