This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT25244:使用74LS 驱动74BCT25244 BiCMOS 八路缓冲器?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244790/sn74bct25244-driving-74bct25244-bicmos-octal-buffer-with-74ls

器件型号:SN74BCT25244

此缓冲器的全部8个通道都可以与74LS 器件的输出并联驱动吗?  在这种特定情况下、将使用74LS221一次性脉冲来在10Hz 频率下生成15mS 脉冲、这些脉冲需要分配到同一楼宇中的多个其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 BCT 输入需要0.6mA。 LS 输出可灌入16mA 电流、因此这对于26的扇出足够了。