This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:用于伪漏极开路配置的电平转换器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, PCA9306, TCA9800, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244704/txb0304-level-translator-for-pseudo-open-drain-configuration

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: PCA9306、 TCA9800、 LSF0102

您好!

我们使用 Arria 10 FPGA 10AX115S2F45I1SG2作为主器件、这是电压电平为1.2V 的伪开漏 I2C 配置。 我们需要连接电压电平为1.8V 的 I2C 从器件。 请帮助我们获取此配置的电平转换器。 对于此配置、我们是否可以使用 TXB0304电平转换器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (先前的问题 :TXS0108E:电平转换)

    TXB 转换器不支持 μ I²C。

    您 I²C 一个具有开漏输出的通用转换器、例如 LSF0102/PCA9306、或者一个像 TCA9800的8 Ω 转换器。 (伪开漏 I²C 是一个带有集成上拉电阻的开漏、所以您也许不需要在 I ² C 总线上的1.2V 段上使用一个外部上拉电阻器。 使用 TCA980x 时、必须将 A 侧连接到 FPGA。)