This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:使用 LSF0108时、我们发现 A-B 方向波形的上升沿非常慢

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244629/lsf0108-when-using-lsf0108-we-found-that-the-rising-edge-of-the-a-b-direction-waveform-was-very-slow

器件型号:LSF0108

波形如下所示:

此电路中使用的拓扑如下:

PORT_A 通过一条30cm 电缆连接到信号发生器、从而输出6MHz LVCMOS18电平方波;

端口_B 通过30cm 电缆直接连接到示波器。

LSF0108的所有其他未使用引脚均已连接到一个固定电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压高达 Vref_A 时、LSF 用作模拟开关、即 A/B 引脚被连接、并且在另外一侧可直接看到上升沿。

    对于高于 Vref_A 的电压、开关为开路、电压只由上拉电阻器确定。 必须通过该电阻器为线路的电容充电(断开)、因此上升沿的速度受到由此产生的 RC 低通滤波器的限制。 要提高上升沿的速度、请在输出端使用较小的电阻器(只要信号源能够驱动所有流经电阻器的电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,I 会尝试缩短 B 侧的布线长度以减小寄生电容值、同时减小 B 侧的上拉电阻器