This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:如何计算 Icc

Guru**** 2518260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244218/sn74lvc8t245-how-to-calculate-icc

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我有一个关于 ICC 的问题。 如果您能回答、我将不胜感激。

1.为什么 ICCA + ICCB 的最大值是25uA 而不是30uA (=15uA+15uA)? 您能告诉我为什么吗?

2. 了解1个端口的值是 ΔICCA、使用8个端口时 ΔICCA (max)是450uA 是否正确?

或者您想同时添加 ICCA(max)吗? ΔICCA (最大值)=450uA+15uA=465uA?

3. 了解 ΔICCB (max_8 port)=400uA 是否正确? 或 ΔICCB (max_8 port)=415uA?

4. 总电流消耗 ΔICCA (A 端口+ DIR)++ICCA ΔICCB+ICCB = 8x50uA + 50uA + 8x50uA + 25uA = 875uA 吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最坏情况在 A 侧不能同时发生,最坏情况在 B 侧不能同时发生。

    2.每个引脚测量 ΔICC μ V。 它描述了当您向输入施加无效电压(低于电源电压0.6V)时会发生什么情况。  ΔICC 输入电压甚至更远离电源、接近 VCC/2、Δ T 将大于指定值。 无论如何、在正常运行期间、不应该发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    1. A 端最坏的情况和 B 端最坏的情况不能同时发生。[/报价]

    ->测量"ICCA + ICCB"时,A 端口和 B 端口的条件是什么?

    2. 理解正常操作下,会低于以下值是正确的吗?

    B 数据到 A 总线(8端口):Icc (总计)<<8x50uA

    A 数据到 B 总线(8端口):ICC (总计)<<8x50uA+50uA

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.测试条件列在"测试条件"栏。

    2.在正常操作下(VI = VCC 或 GND),ΔICC 为零,总 ICC 为指定的 ICCA + ICCB