This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595-Q1:最大开关频率

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244968/sn74hcs595-q1-max-switching-frequency

器件型号:SN74HCS595-Q1

尊敬的专家:

在数据表中、 对于温度范围内2V VCC、"最大开关频率"的最小值为19MHz。  

我们能否保证 2.8V VCC 在 整个温度范围内的最小"最大开关频率">= 20MHz?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;线性内插可产生32MHz 的频率。