This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:输出阻抗

Guru**** 2863050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCZ244A, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245015/sn74lvc2g125-output-impedance

器件型号:SN74LVC2G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVCZ244A

团队、您好!

我们的客户考虑在两个 PCIe 评估板之间以50cm 电线连接一些控制信号。  电线由 SN74LVC2G125 和 SN74LVCZ244A 驱动 放置在电路板上作为信号缓冲器、因此他想知道 SN74LVC2G125 和 SN74LVCZ244A 的输出阻抗以检查信号质量。 culd 您需要帮助澄清?

此致、

小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据最大 VOL/IOL 和(VCC−VOH)/IOH 规格可计算最坏情况下的输出阻抗。 输出阻抗的典型值大约是它的一半。