This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ALS244C-SP:双向缓冲器

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244940/sn54als244c-sp-bi-directional-buffer

器件型号:SN54ALS244C-SP
主题中讨论的其他器件:TXB0304

您好!

客户希望在 QSPI 中使用缓冲器、频率为133MHz。

它可以进行双向通信、用户不知道数据方向何时更改。

此缓冲器是否可通过2个输入和输出短路器件用于 QSPI?

如果不是、您是否能够将该器件推荐用于此应用作为航空级?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法缓冲双向信号、因为器件不知道这两个信号中的哪一个信号应该覆盖另一个信号。 (有像 TXB0304这样的自动双向转换器、但它们要求其他器件具有比自己的输出更高的驱动强度、即比没有缓冲器更差。)