This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当 EN 引脚未连接到上拉电阻器时、观察到泄漏电流

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244548/lsf0108-the-leakage-current-is-observed-when-the-en-pins-are-not-connected-to-a-pull-up-resistor

器件型号:LSF0108

您好!  

我知道这样的要求 在运行期间、两个引脚都必须通过偏置电阻器(通常为200k)上拉至高侧(VCCB) Ω )。 但是、我很好奇为什么同样的要求适用于使能引脚。 根据我的理解、EN 引脚应连接到 MOS 栅极、这样在没有上拉电阻器的情况下应该会消除任何泄漏。 不过、我们遇到了一个问题、在没有该电阻器的情况下将 EN 引脚拉高时似乎存在泄漏。 能否请您说明原因?

谢谢。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、没有电流流入或流出 EN 引脚。 EN 引脚必须连接到 Vref_B、以使栅极电压正确、达到 Vref_A + VGS (THR)、从而产生的输出电压被钳位在 Vref_A。

    将 EN 拉高时、导通晶体管允许电压高于 Vref_A、这使得无法进行正确的电平转换。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我还有一个问题:我很想知道是否包含如下所示的体二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 MOSFET 都具有两个体二极管。 通常、其中一条会短路、因为人体与源极相连、但在 LSF 中、人体与 GND 相连、所以在 GND 和 AX/Bx 引脚之间有两个二极管。