This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:Vref_A I2C 上拉高电阻器。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242895/lsf0102-vref_a-i2c-pull-high-resistor

器件型号:LSF0102

您好专家

根据 LSF0102 I/O 支持推挽和开漏的规格、我是否可以在 Vref_A 侧遵循规格应用、而 I2C 总线没有上拉至高电平?

 

最佳

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    它取决于推挽或开漏应用。

    应用程序可以在没有上拉的情况下正常进行下行转换。 但是、当在较高频率下出现任何信号完整性问题时、它们会有所帮助。

    我相信您的案例不适用于多电压转换。

    特别是对于您的 I2C 应用(漏极开路)、A 侧将用于双向漏极开路驱动器、因此需要与以下内容类似的上拉电阻。

       谢谢、请参阅使用 LSF 进行下行转换和上行转换视频以及使用 LSF 系列进行转换的第5.2节、了解更多信息。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    THX 为您提供帮助

    BRS

    布赖恩