This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS165:读取电容式触控传感器矩阵

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS165, SN74HCS595, SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242990/sn74hcs165-reading-capacitive-touch-sensor-matrix

器件型号:SN74HCS165
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595、 SN74CBTLV3251

大家好!


我正在开发一个由电容式传感器通过多路复用方法控制的8x8 LED 矩阵项目;请参阅下面的第一个图像。 为了节省 GPIO、我考虑以4x4矩阵排列电容式传感器(在逻辑上、物理上、它们的排列方式如第一个图像中所示)并通过 SN74HCS165移位寄存器扫描每一行和列。 (请参阅下面的第二幅图)。


这是我第一次使用电容式传感器和移位寄存器。 我知道每次测量都需要一个时间常数 τ= RC、我在"扫描"时需要考虑这个参数。 不过、在这种情况下、我想知道在使用移位寄存器时是否会有其他问题或限制。

欢迎您提供任何建议或见解

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCS165读取数字信号。 您正在使用什么类型的电容传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您指出这一点。 我的疏忽-我打算对行使用 SN74HCS165、对列使用 SN74HCS595、有效地单独扫描每个按钮。 事实证明、这种方法对常规触觉按钮非常有效。 但是、当我计划在 PCB 上集成电容式按钮时、我预计触摸传感器的扫描速度可能会是限制因素。 在这种情况下、我是否还需要考虑其他方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、电容式按钮只能通过测量其电容来读取。 这需要测量电路 和传感器之间直接连接、因此应使用 SN74CBTLV3251等模拟多路复用器。

    您的微控制器具有支持电容式触摸感应的硬件、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 传感器 IC 之间需要直接链接。  

    遗憾的是、我的微控制器不支持电容式触控感应。 因此、为此、我计划使用单通道电容式感应 IC 并结合使用多路复用器。