This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS540:ESD 等级和输出配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS540, SN74LS540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244854/sn74als540-esd-rating-and-configuration-of-the-output

器件型号:SN74ALS540
主题中讨论的其他器件: SN74LS540

大家好!

我想问一下 SN74ALS540的问题。

1. ESD 等级的值是多少?

2.输出的配置是什么?

它与 SN74LS540相同吗?

具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器数据表(TI.com)

此致。

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2. LS 和 ALS 系列不同;请参阅 AS/ALS 应用报告。

    请注意、这些双极器件已过时了几十年、仅用于支持传统应用。 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    该器件非常旧、因此我们没有有关它的 ESD 信息。