This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S140:结至电路板的热阻

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240824/sn74s140-thermal-resistance-junction-to-board

器件型号:SN74S140

我需要的是结至接地的热阻以及 SN74S140D 的最高结温。 所提供的数据表中未列出这些函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我为此提交了一个热请求单。 其周转时间通常为2周。 当我得到该信息时、我会向您介绍该主题的最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    以下是热性能参数:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 108.5
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 64.9
    结果-θ JB (标准数据表值) 64.4
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 24.9
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 64.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用