This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595-Q1:热插拔

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A-Q1, SN74HCS595-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244976/sn74hcs595-q1-hot-plug

器件型号:SN74HCS595-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV595A-Q1

尊敬的专家:

客户需要将引脚 SER、Qa~QH 连接到连接器、以连接电路板外部的信号。 该连接器需要热插拔。 我们的器件可以支持这一点吗?

 或者、我们需要为这种热插拔添加一些外部保护电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     注重 GTLP 的带电插入应用中的逻辑应用报告 定义了四种隔离级别。 HCS 器件属于0级;SN74LV595A-Q1属于1级。

    连接器两侧有哪些器件、这些器件的确切连接方式以及可以采用哪些供电/未供电组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens K ö,

    连接器两端的设备有哪些,它们连接的确切程度如何,以及可以采用哪些供电/未供电组合?

    MCU 的 GPIO 位于子板的另一侧。  

    SN74HCS595-Q1位于主板上。  

    我对1级有一些问题:  

    "通过限制通电总线与器件输入和输出之间的电流转换、
    VCC、被强制为0V)。"

    "断电"是否意味着 从主板上拔下 SN74HCS595-Q1子板、从而导致断电?

    "主机系统必须在插入或移除子卡期间暂停信号。"

    "暂停"是否意味着置于高阻抗状态?

    "输出使能引脚应用于 GTLP 和 FB 器件以外的标准逻辑器件"

    这是否意味着应禁用/OE 引脚?   SN74LV595-Q1 是 GTLP 器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qx 引脚是输出、但 SER 引脚是输入。 这似乎没有道理;为什么由子板 MCU 控制移位寄存器以设置自己的 GPIO? 您是指 SER 输入还是级联 QH'输出?

    热插拔时、子板上的器件最初是断电的;隔离级别主要适用于这些器件。 我想 MCU 没有可过压引脚? (如果'595以高于 MCU 当前 VCC 的电压输出高信号、则可能会违反 MCU 的绝对最大额定值。)

    仅当支持级别1的 SN74LV595A-Q1位于子板上时、它才会起作用;在本应用中、您可以同时使用 HCS。

    应用报告主要讨论了大型总线、其中子板上的器件不应影响主板上其他已通电的器件与其他电路板之间的通信。 当移位寄存器和 MCU 之间只有点对点连接时、这不适用。

    子板上不支持级别2的器件必须使用/OE 禁用、以确保它们在上电期间不会输出错误的值。 应用报告提到 GTLP 和 FB、因为这些支持级别2。 (我怀疑您的 MCU 的 GPIO 在上电期间已配置为输入、即这不会是问题。)

    连接器是否确保特定引脚(例如、GND、VCC)先于其他引脚连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    非常感谢您的详细解释。  我现在明白了。