This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A:封装信息 DGV 48:焊盘图案阻焊膏

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16373A, SN74LVC16373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245631/sn74lvc373a-package-information-dgv-48-land-pattern-solder-resist-an-solder-paste

器件型号:SN74LVC373A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16373、SN74LVC16373A

您好!

我正在锁定用于 组件封装 DGV 48 (RM0、4)的焊盘图案图纸

SN74LVC16373DGVR。

阻焊剂和焊膏的焊盘图案。

如 DGG00048A 封装图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我想确认您正在寻找  SN74LVC16373DGVR (48引脚 DGV 封装)的焊盘图案? 这似乎不是一个激活的部件、 所以我希望确保这实际上是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、我正在为 SN74LVC16373DGVR 搜索焊盘图案。

    我认为 DGV-48封装是一种敏感元件! 您能否确认一下。

    数据表中只有一张封装图纸!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC16373‍DGVR 不是活动器件。
    SN74LVC16373A‍DGVR 是。

    在产品页面上、您可以通过"查看选项"链接下载封装: