This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:5V RS232收发器 CMOS/TTL 输入和输出的电压电平转换

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1246347/txb0108-voltage-level-translation-of-5v-rs232-transceiver-cmos-ttl-input-and-output

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0104

尊敬的 论坛成员:

我有5V RS232收发器。 我要连接3.3V FT4323Q (USB 转 UART、RS232、SPI、I2C 转换器 IC)。

是否可以使用 TXB0108DQSR 进行电压电平转换? RS232收发器输入/输出是 TTL/CMOS 类型。

RS232收发器 PN: MAX211CAI+

USB 转 UART 桥接器 IC PN: FT4232HAQ 托盘

电压转换器 IC PN: TXB0108DQSR  

请告诉我。

谢谢、此致

内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是自动双向器件、因此具有许多限制条件。 如果您在设计电路时考虑到了这些限制、则可以使用 TXB。

    您的 UART 信号是单向的;单向转换器(例如2×TXU0104)会更便宜且更强大。