This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:移位寄存器函数是否有任何电平转换?

Guru**** 2980000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C595, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1246687/txb0102-is-there-any-level-shift-with-shift-register-function

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TPIC6C595、 TXU0104

大家好、  

我想问一下您是否有具有电平转换功能的移位寄存器。 我的客户 SOC GPIO 输出为1.8V。 是否有支持1.8V 至3.3V 输入的移位寄存器或满足1.8V 电压的移位寄存器?

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPIC6C595等电源逻辑器件可以进行电平转换、但只能从5V 转换为更高的电压。

    您必须在 SoC 和移位寄存器之间插入一个电平转换器、如 TXU0104。