This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1246917/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245

尊敬的诸位:

我想知道可直接连接到 SN74LVC8T245输出端子的电容值。

根据数据表、输出的最大充电/放电电流为+/-50mA (连续)、但我认为电容值很小是不必要的。  

此外、如果我将0.01uF 电容器直接连接到输出端、是否需要限流电阻器?

此致

F.川岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该限值大约为70pF。

    10000pF 的电容器太大、因此您需要一个限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    所以、电流限制最大为50mA、电阻超过100欧姆、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Ω/ 50mA = 100 Ω。(5V 时的典型 LXC 输出阻抗小于10 Ω、因此您可以忽略它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致

    f.k