This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 通信失败!!

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245942/txs0108e-i2c-communication-fail

器件型号:TXS0108E

大家好、

客户 在其平台中拥有电平转换分配(TXS0108E)。 它们专为 I2C 接口而设计。 但他们发现在运行期间 I2C 通信将失败。

因此、他们想知道在 I2C 接口中使用此器件是否存在任何问题?

他们想知道在不同的输出驱动下为什么会有不同的上拉电阻值(4k 或40k)? 该 器件具有智能上拉电阻器动态变化、因此可能影响 I2C 信号吗?

您是否有其他 P2P 设计解决方案以及有特定值上拉电阻器的解决方案?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 可更改上拉电阻、以降低低电平信号的功耗。

    该问题很可能与 TXS 的边缘加速器有关。 您是否有较长的布线或电缆? 是否有外部上拉电阻器? 请显示示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何判断迹线是否长? 10英寸,15英寸?  A 端口和 B 端口上没有外部上拉电阻。

    如果我们使用示波器来探测此总线、则我们不会发现任何异常波形和故障。 这就是我们认为这可能是电气问题或类似问题的原因。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果迹线电容太高、边缘加速器无法完全升高电压、则迹线太长。

    您能在 A 侧和 B 侧都显示 I²C Ω 波形吗?