This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:针对 BT UART 应用的 SN74LVC126ARGYR

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245935/sn74lvc126a-sn74lvc126argyr-for-bt-uart-application

器件型号:SN74LVC126A

尊敬的先生:

特别是 BT UART 应用的 SN74LVC126ARGYR 相关内容。

请检查原理图是否正常、尽快回复。

非常感谢。

B.R

文森特

模块 U201 SN74LVC126ARGYR U201 SN74LVC126ARGYR
接口 引脚名称 I/O 引脚编号 名称 I/O 说明 引脚编号 名称 I/O 说明 引脚名称
UART 蓝牙0 UART_CTS_J201 输入 3 1年 输出 栅极1输出 2 1安 输入 栅极1输入 UART_CTS
UART_RX_J201 输入 6 2年 输出 栅极2输出 5 2A 输入 栅极2输入 UART_RX
UART_TX_J201 输出 9 3A 输入 栅极3输入 8 3年 输出 栅极3输出 UART_TX
UART_RTS_J201 输出 12 4A 输入 栅极4输入 11 4年 输出 栅极4输出 UART_RTS