This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:ESD 数据请求

Guru**** 2387640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247583/sn74lv245a-esd-data-request

器件型号:SN74LV245A

高支持团队。


请告诉我 SN74LV245APWR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro-San,

    ESD 保护可超越:

    • 2000V 人体放电模式(A114-A)
    • 1000V 组件充电模式(C101)
    • 200V 机器放电模型(A115-A)

    此致!

    马尔科姆