This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:使用两个 LSF0108s 进行降频转换、然后向上转换 I2C 和 SPI

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304, LSF0102, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247452/lsf0108-using-two-lsf0108s-to-downconvert-then-upconvert-i2c-and-spi

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304LSF0102TCA9517-Q1

您好!

我当前正在设计一个测试板、允许用户在用户选择的不同电压电平下将 MSP432的 I2C 和 SPI 线路连接到受测器件(DUT)。 我们发现的最佳配置似乎是使用其中的两个 LSF0108s 将 MSP432的3.3V 线路降频转换为1.2V、这应该会让用户能够向上转换到  DUT 所需的1.2V 至5V 之间的任何电压。  这似乎在理论上适用于 I2C、但我们 不相信这应该适用于推挽式 SPI 线路。

 对于 I2C 和 SPI、LSF0108的这种用法是否会高效(高达32MHz)? 还是仅适用于 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关、需要足够强的上拉电阻以实现所需的速度。 在所有 A/B 引脚上、LSF 支持任何高于 Vref_A 的上拉电压、因此您可以简单地使用单个 LSF。

    SPI 信号是单向的、因此诸如 TXU0304的单向转换器更适用、并且不存在速度问题。 对于 I²C μ A、您可以使用 LSF0102。

    当 DUT 为5V 时、这个电路中的总 I²C μ A 上拉电流为6.5mA、超过了 I²C μ A 技术规格的3mA 限值。 如果您希望隔离两条总线、请使用 TCA9517-Q1等缓冲转换器。