This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:电平转换

Guru**** 3009520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247331/txs0102-level-translation

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0204

您好!

在我们的设计中、我们将 FT230XS-R 器件用于 USB 到 UART 接口、该器件具有真正的1.8V CMOS 驱动输出和 TTL 输入 、需要与 Arria 10 FPGA 10AX115S2F45I1SG 连接、FPGA 具有1.8V LVCMOS 逻辑。 我们是否能够使用1.8V TTL 逻辑连接1.8V LVCMOS。 我们是否需要任何电压转换。 如果是、请建议使用电压转换器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 使用5V 电源、高电平电压接近3.3V。没有"1.8V TTL"这样的器件。

    FT230X 数据表显示、在使用1.8V I/O 电源时、开关电平与1.8V 信号兼容。 您不需要转换器。 (FT230X 数据表提到了电平转换器、但仅在连接 RS-232或 RS-422电压时使用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

       有关 UART 建议、请参阅电压转换应用快速参考(例如 TXU 和 AXC 系列、TXU0204)。

    请注意、此器件的 VIH/VIL 输入电平可接受 TTL。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上次我听说"3.3V TTL"是 在90年代回到 BiCMOS ASIC。   TTL 通常与双极晶体管技术的实现有关。 1.8V 逻辑及以下应该是 CMOS (双极晶体管对于现在的 IO 来说太大)。