This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1与 TXS0102-Q1之间的区别和#39;

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248367/lsf0102-q1-what-s-the-difference-between-lsf0102-q1-and-txs0102-q1

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102-Q1

大家好、

  LSF0102-Q1和 TXS0102-Q1有何区别、除了数据速率、电源电流低于 Excel 吗? 从技术系列的各个方面来看、有什么区别?

e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_2023071311354.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器和边缘加速器、并在(部分)断电时禁用其 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我发现 LSF0102-Q1可以接受不同的电压、例如端口2.5V 和1.2V。 与 TXS0102-Q1相同吗? 如果没有、您能否解释原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TXS 中、内部上拉电阻器连接到 VCCA 和 VCCB、因此您无法通过使用另一个上拉电压来更改电压。