This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:EVM 测试问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248361/lsf0204-evm-test-question

器件型号:LSF0204

您好、

客户希望将 LSF0204用于 SPI 1.8V <>3.3V。 (我知道我们有 TXU/TXB、但我们先来重点了解 LSF0204、因为设计是固定的)  

它们使用 14-24-NL-LOGIC-EVM 并  在其上安装 LSF0204RGYR 样片。  

它们尚未在 EVM 上连接 SPI 线。 下面是所进行的设置:

Vcca=1.8V、 Vccb=3.3V

1.在 A1上提供1.8V 的直流电源、但在 B1上仍然可以看到1.8V

2.在 A2上提供1.8V 的直流电源,但在 B2上仍然看到1.8V 的电压

该测试没有上拉电阻器、因为 我们认为 SPI 是推挽接口。  

这是原理图。 上拉电阻器只是保留的、而不是安装。  

您能否说明 LSF0204是否支持 SPI、以及如何使其正常工作?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 具有开漏输出。 输出端始终需要上拉电阻器。

    请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换 应用手册中的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    如何在应用手册中解释提到 推挽器件驱动的输入不需要上拉?

    这是否意味着客户只看到这个问题、因为他们在 IO 引脚上使用直流电源进行了测试?  

    如果它们与 SPI 连接、那么在没有上拉电阻的情况下它是否应该良好?

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由推挽器件(A1/A2/A3/B4)驱动的输入上不需要上拉、但在输出(B1/B2/B3/A4)上需要上拉。