This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:器件故障、可能与 OE 引脚相关

Guru**** 2662755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, TXB0106, TXU0304, TXU0202, TXU0101, SN74LVC125A, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247787/txb0106-device-malfunction-maybe-related-to-oe-pin

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0202TXU0101SN74LVC125A、SN74AXC4T245 SN74LVC2G34

您好!

我正在尝试通过 SPI/RS232收发器(PI7C9X760)将调制解调器(uBlox Sara 422S)连接到 ATmega1284P。

调制解调器在运行时提供1.8V (线路1V8)(PWR_SW 下拉且复位完成)。 调制解调器使用1.8V 逻辑。 因此、PI7由1V8线路供电。

TXB0106位于处理器和 SPI/RS232桥之间、因为它在 SPI 总线和 PI7总线之间提供隔离。

在此配置中、TXB0106未按预期运行。 我已经再次阅读了数据表、并且已经看到 OE 应该在 VCCA 和 VCCB 稳定后连接到 VCCA。 一个简单的复位电路(RC)是否足以产生 OE 信号? 例如、这种复位:

TXB0106可以在此配置下运行吗?

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不关心上电期间的输出状态、可以将 OE 直接连接到 VCCA。

    ≥说来、问题是 TXB 只在小容性负载(< 70pf)和弱上拉/下拉电阻(kΩ 50k Ω)下工作。 您具有单向信号、因此应更好地使用单向转换器、如 TXU0304或 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我曾尝试使用 TXB、因为输出_和_输入可以设置为高阻抗。 TXU 的数据表显示、只能将输出设置为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入始终具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0101的数据表、第20页:

    "该器件为 输入提供了典型值为5k Ω 的集成弱下拉电阻。"

    5 μ A MΩ µA (2.1 μ A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    为了帮助澄清、您是指输入泄漏电流还是器件的驱动强度?

    请注意、输入阻抗至少为源阻抗的10倍是防止出现大量负载的好方法。 您能帮助再次确认不是这种情况吗? 即您的3.3V 信号阻抗大于500K 欧姆吗? 因此,使用 TXU 的5Mohms,您将得到3.3V *((5M )/(5M+500K ))= 3v 作为输入电压,并使用典型的驱动器信号100K 至160K(我怀疑这是您的情况), TXU 输入端的输入电压将约为3.2V。

    如果有不同、请帮助说明您的应用要求。 对于驱动强度、请参阅下面的、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA TXU 的输入泄漏(高达2 μ A)对您的应用过高、请使用 SN74AXC4T245等转换器。 要转换到更低的电压、还可以使用任何具有可过压输入端的缓冲器、例如 SN74LVC2G34或 SN74LVC125A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅输入电流。 电平转换器用于将调制解调器(1.8V 端)连接至 ATMega (3.6V)。 使用锂电池运行。 调制解调器仅在系统必须传输数据时才通电(发生事件时传输数据、可能每月传输一个数据包)。

    我无法断开调制解调器、它仅通过 PWR_SW 信号关闭。 我可以强制 SPI CLK 为0、但即使 CPU 正在睡眠、MOSI 线路也不会保持高电平。 实际上、我无法取消配置 SPI、因为有些器件不支持取消配置 SPI。 µA 5 MR 静态电阻器时、由于 EO 连接到 GND、MOSI 和 CS 线路上的空闲电流将是3.6/5000000=720nA (每条线路)+输入漏电流(2k Ω)。 3.5 μ s µA

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉电阻器电流已包含在输入泄漏电流规格中。 (在高温下、CMOS 漏电流高于通过电阻的电流。)

    在大约70°C 以下、SN74器件的实际泄漏电流将比指定的最大值低几个数量级。