This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXS0104与 TXB0104:推挽与开漏支持完整问题(其他线程被锁定)

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247891/txb0104-txs0104-vs-txb0104-push-pull-versus-open-drain-support-furthr-question-other-thread-locked

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXS0104ELSF0204

如果我们在 I2C 总线上使用1K 上拉电阻器-因为它将主导4K 下拉电阻器、那么这个器件作为 I2C 缓冲器是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件不适合 I2C (开漏)、因为它主要支持推挽。

    谢谢、请参阅适用于 I2C 应用的 LSF 或 TXS 系列(LSF0204或 TXS0104E)。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想将同一器件用于 SPI 存储器缓冲器和 I2C、可以使用 TXS104吗? 我意识到它具有更高的阈值、SPI 的运行频率不会超过1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXS 可用于 SPI。 (TXS 具有内部上拉电阻器、因此您无法使用外部下拉电阻器。)