This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, TXB0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248536/sn74alvc164245-sn74alvc164245

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

您能告诉我吗? 最小输入驱动电流 (Iih)(16位电平转换器部件) SN74ALVC164245 。 无法在数据表中找到值。

仅供参考:TI 8位电平转换器部件号 TXB0108  (数据表的第14页) 在"8.3.2输入驱动器要求"中明确提到了要求、但找不到零件号 SN74ALVC164245。

此致、

Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高阻抗 CMOS 输入、这被指定为输入漏电流(Ii)。 它太小了、在大多数情况下可以忽略它。

    (对于 TXB、两侧的输出始终处于有效状态、因此需要上述驱动电流来覆盖输出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 SN74ALVC164245。  

    对于部件号、TXB 输入连接至具有2mA 驱动能力的微处理器 MPC555 (将5V 转换为3.3V)。

    由于 TXB 预计最小输入驱动电流为2mA、因此 我需要在输入侧添加任何额外的缓冲器吗 、或者您可以建议替代具有较低驱动电流要求的 TXB、这对您的帮助非常大(输入驱动电流低于2mA 的4通道、2通道和8通道双向电平转换器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号实际上是双向的吗? 这是哪种协议?

    2mA 的驱动强度足以满足 TXB 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是信号是双向的。  

    关于第二点、我将重新表述我的问题:根据部分 8.3.2 (第14页)  

    " TXB0108的典型 IIN 与 VIN 特性如图8-2所示。 为确保正常运行、器件
    驱动 TXB0108的数据 I/O 必须具有至少±2mA"的驱动强度  

    我们问 TI 是否具有类似  TXB0108的 IC 、它的输入驱动强度小于2mA、因为

    我的将驱动   TXB0108输入引脚的微处理器具有2mA 的电流能力、即  

    IOH (微处理器)- Iih (TXB)= 2mA - 2mA =0、因此我没有任何安全裕量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是哪种协议?

    您不需要安全裕度;微处理器可以通过超过指定的 VOH 来提供大于2mA 的电流、但这对于 TXB 无关紧要。

    没有任何转换器可以像 TXB 一样以较低的输入电流工作。