This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108 SDL 和 SCL 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248620/txb0108-txb0108-sdl-and-scl-issue

器件型号:TXB0108

您好、支持团队

我们会在 STOP 信号有信号(橙色块)之前发现时钟/数据信号、这是什么意思?

如下图所示:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据字节的 ACK 位。 显然、主设备需要一些时间来处理该字节、然后决定发送一个 NACK 以停止读取。