This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244AT:P2P 替代产品

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT244, SN74AHCT244, SN74AHC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248442/sn74lv244at-p2p-replacement

器件型号:SN74LV244AT
主题中讨论的其他器件:CD74ACT244、 SN74AHCT244、 SN74AHC573

大家好、

我的客户希望在新项目中升级其 BOM。  对于以下器件、您能否提供 有关 P2P 替换器件型号的建议、但器件温度可支持更高的105°C?

1. SN74LV244ATDWR

2. NXP 74ABT244D

3. SN74HC148DR

4. SN74HC573ADWR

提前感谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. SN74AHCT244的驱动强度为8mA。 要获得更高的驱动强度、请使用 CD74ACT244。

    2. SN74ABT244-EP

    3. SOIC 封装中没有替换

    4. SN74AHC573