This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14A 的输入阻抗

Guru**** 2391695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247887/sn74lvc14a-the-input-impedance-for-sn74lvc14a

器件型号:SN74LVC14A

您好!

请帮助确认为什么 引脚1到 GND 的阻抗是300欧姆、我们认为它是10欧姆、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能帮助澄清您的问题吗? 您是否问此器件是否可以使用10K 电阻器? 或者您从何处获得该300欧姆值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢、R414是从引脚1到 DGND 测量300ohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个元件(R414、C148、IC29)中至少有一个损坏。 您必须对它们进行拆焊以确定是哪一个。

    最可能的原因是过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持、我很快就会检查这一问题。