This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:封装重量

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247212/sn74aup1g08-package-weight

器件型号:SN74AUP1G08

尊敬的支持团队:

我们的客户询问 SN74AUP1G08DCKR 的重量。
我已经对其进行了研究、但数据表中的封装轮廓不包含重量。
此外、我还从质量、可靠性和封装信息中查看了总质量(mg)。
总重量为213.905430mg、但这是 SN74AUP1G08DCKR 封装的重量吗?
www.ti.com/.../report


此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki:

    我已联系我们的质量团队确认该设备的重量、并将尽快就此与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-San:

    我们能够跟踪该器件的问题。  SN74AUP1G08DCKR 在过去一年刚刚完成了 PCN、在此过程中、SN 涂层被添加到了可能的涂层中。 SN 铅涂层是此 OPN 的新功能、因此网站上的信息似乎尚未完全更新。 我正在尝试查看是否能够找到此设备的正确重量、但重量不应与其他设备差别太大。 ~6-7 mg 最有可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert San、Jack-San:

    感谢您的答复。
    我知道即使使用 SN 铅涂层、SN74AUP1G08DCKR 也是+6~7mg。
    如果我们知道器件的重量、就会从可靠性数据中读取它。

    此致、
    由山浩明