This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:OD 配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125, SN74LVC125A, SN74LVC1G125, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248784/sn74lvc125a-od-configuration

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125、 SN74LVC07A、SN74LVC2G125

您好、TI 团队:  

SN74LVC125A 的数据表指出输出端的最大电压为 Vo VCC+0.5V。

它进一步指出"如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。"。

我们需要在 OD 配置中运行输出:

- VCC 为1.8V
- 10k pu 连接到5V 输出。
- VI 连接到 GND。
- 1.8V 信号控制至 OE#。

是否允许这样做? 竞争对手的数据表给出了明确的 OD 使用电压值(例如5.5V)。

非常感谢
马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    输出不应被拉至高于 Vcc。 这可能会损坏器件。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出晶体管及其体二极管即使被禁用、仍然存在。 (该器件不具有 Ioff 功能。)

    使用小尺寸逻辑器件(SN74LVC1G125、SN74LVC2G125)或漏极开路器件(SN74LVC07A)。