This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:CD74HC4046APWR 相关问题

Guru**** 2769235 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249275/cd74hc4046a-cd74hc4046apwr-related-issues

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:CDCE913

您好,

CD74HC4046APWR 连接到 CDCE913、电路图如下所示。 大多数情况下、PC2out 引脚不输出、输出保持在低电平。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  
    我在 DS 中关于 INH 引脚找到了此示例:  

    目前、INH 被拉高至 DS 上的3.3V RAI。

    此致、  

    维森特