This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:数据速率(Mbps)与频率(Hz)间的关系

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32, SN74AHC1G32, SN74AUC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249273/sn74ahc1g32-date-rate-mbps-vs-frequency-hz

器件型号:SN74AHC1G32
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G32、SN74LVC1G32

您好!

我想知道如何将最大数据速率与最大工作频率进行比较。

我的要求是以400MHz 的最大频率运行或逻辑门。

我怀疑 SN74AHC1G32能够在100Mbps 的数据速率下运行是否适合400MHz 的频率。

我怎么能确定? 如果没有,如何找到符合我需要的组件?

感谢您的帮助。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    此 常见问题解答 提供了有关如何估算逻辑门的最大数据速率的一些信息。 您可以更正  SN74AHC1G32 可能不会在400MHz 下工作、但最大时钟速率通常是保守值。 在400MHz 下、逻辑产品系列中几乎无法保证 在如此高的频率下运行。 对系统中的门进行原型设计是确定其是否起作用的最佳方法。

    对于与 您提到的 AHC 器件类似的工作电压范围、SN74LVC1G32可能是最快的选择。 在2.7V 以下的电压下、SN74AUC1G32可能是最快的选择。